This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:是否可能损坏 Δ?(VI<VOUT)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567108/tps25982-is-there-a-possibility-of-damage-vi-vout

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS259827、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

输入电源关闭后、TPS259827 的输出电压约为 3.5V、输入电压约为 2.6V、从而产生 0.8V 电压差。

120mA 电流从 Vout 流向 Vin。

由于珀尔帖元件连接到负载、因此在电源关闭时可能产生电压、导致电流从 Vout 流向 Vin。

(1) 此时、超出了 TPS259827 的“绝对最大输出电压额定值:VIN + 0.3V“、是否存在 (TPS259827) 故障?

(2) 我们是否应该使用具有回流预防功能的“TPS25983"作为“作为防止输出回流的对策?

或者由于没有反向电流路径、是否存在电压进一步上升并损坏器件的风险?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一

    感谢您的耐心

    体二极管不能处理连续电流。  

    您能否 通过分享他的实验的一些波形和目标、向我介绍客户在这里尝试的具体做法   

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    您能看到附件并提供建议吗?


    e2e.ti.com/.../Question-about-TPS259827.xlsx

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的耐心

    您能要求客户分享他们的原理图吗

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    我可以获取客户的密码。

    您能否查看附件并提供建议?

    e2e.ti.com/.../Schematic-.xlsx

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一  

    感谢您的耐心  

    他可以使用 TPS25983 并在输出端进行快速输出放电连接以对电压进行放电  

    此致  

    Sailendra