This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 EVM 问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573132/bq76952-bq76952-evm-questions

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好的团队、

您能否在以下有关 BQ76952 的几个问题方面提供帮助:

1.我使用的是 EVM、发现 BQ76952 将在通电后自动唤醒。  即使我没有按下 PCB 上的 WAKE 按钮、TS2 始终显示低电压。 我使用 GUI 将芯片发送到 SHUTDOWN 模式、然后使用数字万用表尝试在器件处于 SHUTDOWN 模式时测量 TS2 引脚电压。 我发现、一旦 DMM 连接到 TS2 引脚、器件就会唤醒、这对我来说似乎很奇怪、因为数据表清楚地指出 TS2 引脚在内部拉高、而要唤醒器件、需要 TS2 引脚拉至低电平。

您能帮助解释上述行为吗?

2.如何使用 EVM 正确测量设备的睡眠电流消耗? 我发现、器件在工作模式下约为 270uA、在睡眠模式下约为 110uA、显著高于 DS EC 规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:

    EVM 中的 J7 接头是如何连接的? 它可以连接到热敏电阻/下拉引脚、因此 TS2 始终读取低电压。

    有关配置跳线接头的更多信息、请参阅我们的 EVM 指南

    2.它将是测量到的流入 BAT 引脚的电流。 是否按如下所示配置了所有设置?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. J7 保持开路、我不连接 1-2 或 2-3、只是将 J7-2 悬空、它应该连接到 botton S2 和 VSS。 器件将自动唤醒、而无需按下 S2 按钮、这很奇怪。 我尝试让器件关断、并尝试测量 TS2 电压、但一旦数字万用表连接到 TS2 引脚、器件就会唤醒...

    2.是的、REG1/REG2/REGIN 关断、CHG 关断、DSG 导通。 即使我尝试关闭电荷泵、睡眠电流仍~100uA。

    关于这一点还有什么线索?