工具/软件:
大家好!
我对 TPS25924 的 BFET 端子有疑问。
BFET 端子的灌电流是多少?
此致、
Ishiwata
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ishiwata-San:
在此器件中、当器件关断(即 EN 变为低电平或 VIN 变为低电平)时、存在 RCP。 外部 FET 栅极连接到 BFET 引脚。 当 BFET 变为低电平时、外部 FET 关断、体二极管防止任何反向电流从 OUT 流向 IN。

) 激活反向电流预防功能后、一个将 VOUT +电荷泵电压除以 22Ω 导通电阻的电流将立即流动。 我是否正确理解?
是的、当器件关断时、外部 FET 的栅极将快速放电。
(2) 当反向电流预防功能激活时、BFET 端子变为低电平。
没有电流流过 BFET 端子。 我是否正确理解?
是、在 BFET 端子变为低电平后、没有电流流过该引脚。 当器件也开始导通时、它将开始斜升。
此致、
Arush