This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:BFET

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563029/tps25924-bfet

器件型号:TPS25924


工具/软件:

大家好!

我对 TPS25924 的 BFET 端子有疑问。
BFET 端子的灌电流是多少?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    请告诉我以下灌电流(放电)电流的值。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    受电路径没有以恒定速率放电的有源元件。 26 Ω 放电电阻+任何栅极电阻将负责放电电流。

    内部路径的典型电阻为 26 Ω。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您的答复。

    当 OUT 电压为 5V 时、BFET 电压为+6.4V、因此我们可以看到、在反向电流保护功能激活时流经 BFET 的电流约为 0.43A。 这是正确的吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    我会整理我的想法并再次提出问题。
    我想确认我对以下当前路径的理解。




    (1) 激活反向电流预防功能后、将 VOUT +电荷泵电压除以 22Ω 导通电阻的电流将立即流动。 我是否正确理解了这一点?

    (2) 当反向电流预防功能激活时、BFET 端子变为低电平。
    没有电流流过 BFET 端子。 我是否正确理解了这一点?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    在此器件中、当器件关断(即 EN 变为低电平或 VIN 变为低电平)时、存在 RCP。 外部 FET 栅极连接到 BFET 引脚。 当 BFET 变为低电平时、外部 FET 关断、体二极管防止任何反向电流从 OUT 流向 IN。  

    ) 激活反向电流预防功能后、一个将 VOUT +电荷泵电压除以 22Ω 导通电阻的电流将立即流动。 我是否正确理解?

    是的、当器件关断时、外部 FET 的栅极将快速放电。

    (2) 当反向电流预防功能激活时、BFET 端子变为低电平。
    没有电流流过 BFET 端子。 我是否正确理解?

    是、在 BFET 端子变为低电平后、没有电流流过该引脚。 当器件也开始导通时、它将开始斜升。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:


    感谢您的回答。

    当 EN 变为低电平且阻止反向电流时、我对电流路径的理解是否正确?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    否、电流从 NFET 漏极流向 NFET 栅极不会有任何路径。 当 EN 为低电平或 VIN 为低电平时、反向电流根本不会流动。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您的回答。
    我知道没有电流流入 BFET 端子。

    我知道没有电流流入 BFET 端子、但是否有任何可以作为器件流入 BFET 端子的最大电流规格?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    放电路径可以处理的最大电流应约为几百 mAs。 数据表中未给出此值、因为在实际应用中、我们不会有这么大的连续电流流动。 该限值主要取决于放电路径 FET 能力、为了获得确切的值、我们必须与设计团队进行检查。  

    请问客户具体遇到了什么问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:


    感谢您的答复。

    我知道您所指的放电路径是下面的红色箭头、正确吗?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    我认为这张图片会更好地解释这一点。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您的支持。

    我知道在放电期间、栅极电压 (Vin + 6.4V) 和电阻 (26Ω) 的电流流经 BFET。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    我的客户想通过一个电阻器将 BFET 连接到 OUT 端子、以便在 EN/UVLO 端子变为低电平时释放 OUT 端子处的充电。

    是否可以通过这种方式连接 BFET 端子?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    我再想想。
    如果 OUT 和 BFET 与电阻器连接、BFET 端子将输出 VIN+电荷泵电压、那么我认为不允许进行此连接、但我的理解正确吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuji  

    您可以使用以下设计实现快速输出放电  




    我们不使用 BFET 引脚的内部 FET 是因为当我们将它与输出引脚连接时,我们需要将它们与一个高电阻连接,这会延迟放电过程

    希望这有所帮助  

    Sailendra