This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:TPS7A6650QDGNRQ1–在负载突降期间与车辆电池一起运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573634/tps7a66-q1-tps7a6650qdgnrq1-operation-with-vehicle-battery-during-load-dump

器件型号:TPS7A66-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS1H000-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我们计划在我们的 设计中使用 TPS7A6650QDGNRQ1 以及 TPS1H000-Q1、该设计将部署在道路车辆应用中。  LDO 的输入电压 将连接到车辆电池 (12V 或 24V)。 请告诉我们 LDO 是否 能够在负载突降 情况(12V 和 24V 情况)下运行。

谢谢、

pream

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pream:

    虽然 TPS7A6650QDGNRQ1 符合 AEC QEC-100 标准、但这些脉冲远超器件的 45VIN ABS 脉冲。 以 在这些条件下安全操作器件。

    此致、

    Gregory Thompson