请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A66-Q1Thread 中讨论的其他器件:TPS1H000-Q1
工具/软件:
您好的团队、
我们计划在我们的 设计中使用 TPS7A6650QDGNRQ1 以及 TPS1H000-Q1、该设计将部署在道路车辆应用中。 LDO 的输入电压 将连接到车辆电池 (12V 或 24V)。 请告诉我们 LDO 是否 能够在负载突降 情况(12V 和 24V 情况)下运行。

谢谢、
pream