This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:/OC 引脚行为

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573574/tps2041b-oc-pin-behavior

器件型号:TPS2041B


工具/软件:

尊敬的专家:

我们对 TPS2041BDBVR 的/OC 引脚转换为低电平的条件存有疑问。
如下面的捕获所示、是否正确了解当检测到典型值为 1.55A 的过流时、/OC 引脚会转换为低电平?

我们评估并捕获了波形。
当/EN 引脚启用时、OUT 引脚上的电流增加到大约 1.522A 时、/OC 引脚转换为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6004480:

    采用 D、DGN 和 DBV 封装的 TPS20x1B 和 TPS20x2B 器件没有过流跳变阈值。 在不同测试条件下、电流限制为 IO。 有关更多详细信息、请查看第 8.3.7 节。

    请检查您的 TPS2041B 是 D、DGN 还是 DBV。 如果不是这三种情况、我们可以根据需要继续讨论。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ke Wang、

    感谢您的答复!