Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2041B工具/软件:
尊敬的专家:
我们对 TPS2041BDBVR 的/OC 引脚转换为低电平的条件存有疑问。
如下面的捕获所示、是否正确了解当检测到典型值为 1.55A 的过流时、/OC 引脚会转换为低电平?

我们评估并捕获了波形。
当/EN 引脚启用时、OUT 引脚上的电流增加到大约 1.522A 时、/OC 引脚转换为低电平。