This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:具有 BQ25710EVM 的自主智能电池应用

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564683/bq40z50evm-561-autonomous-smart-battery-application-with-bq25710evm

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400、BQ25710

工具/软件:

我试图  通过将 BQ40z50EVM、BQ25710EVM 和 EV2400 链接在一起来遵循 TI 提供的自主智能电池指南。 我在 Windows 11 PC 上使用 bqStudio v1.3.128。 我能够与 BQ40z50EVM 通信、设置特定的寄存器并对电芯化学成分进行编程。 我更新了串联电池节数、以反映我设置的 1 个电池。 BQ25710EVM 由 5V/3A 的外部电源和连接到 J6 的功率电阻器供电。

我已经成功更新了电量监测计、因此它读取了电压并显示了一个近似百分比。 我无法通过 bqStudio 中的命令来控制充电或放电。 如果将 PACK (-) 连接到 SYS_PRES、它会立即开始放电。 我想尝试运行学习周期、然后配置自定义充电曲线、但尚未弄清楚如何让系统实际为电池充电。 此外、当我的电芯放电至 2.5V 时、系统进入睡眠状态。

仅连接 1 节电芯时、WAKE 按钮无法唤醒器件、但如果手动将电池正极输入短路到 PACK (+)、我就可以将其唤醒。

我怀疑我有各种各样的问题、但由于这些系统上的信息分散在各种文档之间、因此我无法对其进行跟踪。 如有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进、同时请附加相关的.log/.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您对此进行研究。 我附加了一个日志文件。 我尝试使用命令开始充电、但无法开始充电。 然后、我将 SYS_PRES 连接到 GND、它开始放电、就像我之前看到的那样。 如果还有其他任何我可以提供的信息、请告诉我。

    谢谢!

    Stephen

    e2e.ti.com/.../20250916_5F00_ChargeTest_5F00_Trial1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可找到我的附件.gg.csv
     e2e.ti.com/.../20250916.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    要充电、请确保 FET_EN 设置为高电平。 确保安全未被触发。 确保 PACK+上的电压足够高以触发充电阈值。  

    确保 GAUGE_EN 设置为高电平。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我决定从系统中移除 BQ25710EVM、并在台式充电和放电电阻器电源之间交替使用。 在 BQ Studio 中使用命令、我相信我能够成功运行学习周期。

    我已经重新连接了 BQ25710EVM、并尝试将其配置为自动循环。 它现在能够充电、但似乎不会进行任何类型的放电。 要将此系统配置为自动循环、需要执行哪些步骤?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为自己的问题出在  BQ25710 上、请再做一篇文章、这样充电器专家就可以为您提供帮助。 我只对仪表零件有经验。

    只要您具有 FET_EN、DSG FET 就应始终导通、以便监测计允许电流流动以满足系统的功率需求。 您可能可以使用台式电源仔细检查 DSG FET 在不同负载下是否保持导通。

    -米格尔