主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、BQ25710
工具/软件:
我试图 通过将 BQ40z50EVM、BQ25710EVM 和 EV2400 链接在一起来遵循 TI 提供的自主智能电池指南。 我在 Windows 11 PC 上使用 bqStudio v1.3.128。 我能够与 BQ40z50EVM 通信、设置特定的寄存器并对电芯化学成分进行编程。 我更新了串联电池节数、以反映我设置的 1 个电池。 BQ25710EVM 由 5V/3A 的外部电源和连接到 J6 的功率电阻器供电。
我已经成功更新了电量监测计、因此它读取了电压并显示了一个近似百分比。 我无法通过 bqStudio 中的命令来控制充电或放电。 如果将 PACK (-) 连接到 SYS_PRES、它会立即开始放电。 我想尝试运行学习周期、然后配置自定义充电曲线、但尚未弄清楚如何让系统实际为电池充电。 此外、当我的电芯放电至 2.5V 时、系统进入睡眠状态。
仅连接 1 节电芯时、WAKE 按钮无法唤醒器件、但如果手动将电池正极输入短路到 PACK (+)、我就可以将其唤醒。
我怀疑我有各种各样的问题、但由于这些系统上的信息分散在各种文档之间、因此我无法对其进行跟踪。 如有任何帮助、我们将不胜感激。