This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:负输入电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS7H2211-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569860/tps7h2201-sp-negative-input-voltages

器件型号:TPS7H2201-SP
主题: TPS7H2211-SP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  
是否有可以使此 IC 在负输入电压下工作的调整?  

BR、
Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS7H2211-SP 场景相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果您生成 12V 的负偏置电源并将其馈入 IC 的 GND、对于输入电压、该电源将介于–6.5V 至–7.5V 之间
    这会起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    这是 另一个 E2E 论坛 、可回答您有关 TPS7H2201-SP 的问题。 同样的推理也适用于 TPS7H2211-SP、但对于 TPS7H2211-SP、只要不超过 GND 中 VIN 之间的最大差值 14V(来自建议运行条件)即可。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    感谢链接。如果我们假设我在 GND 具有固定的–12V 电压、在 VIN、我提供–6V 和–8V 之间的电压、它应该可以正常工作。  
    我已经做了所有计算相同的电压但正,负,是否一切都应该保持不变,只需添加–12V 到每个预期电压?
    该负电压的要求与正电压完全相同、唯一的区别是电流需求较低。  
    我复制了正电压的 Excel 计算、想知道负电压的变化情况。  

    BR、
    Mohamede2e.ti.com/.../TPS7H22_2D00_01_2D00_11_2D00_SEP_5F00_Calculator_5F00_Ti.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohamed、

    当使用具有负电压的器件时、要做的是查看来自器件基准的电压。

    如果您计划将器件接地至–12V、则该配置应为 0V
    如果器件的 VIN 比器件的 6V 低–6V、
    在处理方程时、您会继续对连接到器件的所有对象执行此操作。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel 和 Elizabeth:  
    我使用这种方法进行计算、然后进行仿真以进行确认、但很遗憾、它在仿真中不起作用。 Vout 始终为零。

    我随附了仿真文件。

    谢谢!  
    Mohamed

     e2e.ti.com/.../loadswitchvn2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您提供仿真文件。 当我有更新时、我将查看并回复您、更新可能是今天还是明天。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    TPS7H2211-SP 模型在内部接地。 此模型无法识别 0V 以外的接地。 您仍然可以通过使用微分来模拟您的值、而不是像前面提到的 Daniel 那样。 因此、不要使用 VIN =–7、而是使用 VIN = 5、AS(–7)-(–12)= 5、然后通过计算其他值即可。

    e2e.ti.com/.../0412.loadswitchvn2.zip

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    我无法打开该文件、可能您使用的是 Tina、在之前的版本中、我能够但现在无法打开。  
    INI 文件位置:C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_Capture/17.2.0/Capture.ini
    错误 (ORCAP-1653):无法加载文件'c:\Users\Mohamed.elhammady\desktop\Neuer ordner\6253.loadswitchvn2\loadswitchvn2\loadswitchvn2.dsn'。
    错误 (ORDBDLL-1054):尝试读取此版本数据库不支持的设计文件

    无论如何、Daniel 描述的我遵循了 Vin、Vout、但问题是在处理 VIHEN、Vilen 时出现的、分别为 0、63 和 0、52。 我保留了此值、因为如果您将 12 添加到这些值中、数据表中提到的公式将为电阻提供负值。 如果保持原样、仿真会显示 IC 未导通。  

    我上传了我的计算表供您参考、请随时查看并调整您认为需要调整的内容。  

    任何建议如何继续?

    e2e.ti.com/.../1104.ti.xlsx

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    为了阐明这一点、要计算公式、您将使用 VIN = 5V 和 GND = 0V(因为 GND =–12 与 VIN =–7)、它们之间的差值为 5V。 从公式得出的所有元件值对于 VIN=5V、GND=0V 和 VIN=7V、GND=–12V 的实际参数均有效。

    我还重新上传了 sim 文件 — 看看您现在是否可以运行该文件。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。
    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    我认为文件丢失了,你可以上传它吗?  
    我同意你所说的我的问题是仿真不工作,我将等待正在工作的模拟文件,看看我是否还有任何问题.  

    谢谢!  
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我重新上传文件到我的前一个回复,但也有它下面:

    e2e.ti.com/.../1134.loadswitchvn2.zip。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    我已经检查了这一点、这是 上面提到的相同错误。 第一次你送我它工作,我认为它是为 TPS7H2201 SS。  
    如果无法重现此图、您能否从原理图中进行屏幕截图、我可以看到这些值并将其复制到仿真中。  

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    下面是 sch 的屏幕截图:

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    由于 Sch、我看到左侧和右侧的值不同、它们计划为完全相同的导通电压–6、5V。 关断电压–7、82。
    您指的是哪一侧?
    根据我的计算、启用的 Rbot 应在 12、41k 和 13、92k 之间。 20k 和 155k 是如何产生的?  
    我使用了这个方程  

    使用接通电压 5、5V(–6、5+12)、Rtopen 100k、VIHEN 0、63V  

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢对原理图参数的阐释。 我已相应地编辑了计算表。

    在计算中使用负电压时、将使用 VIN 和 GND 之间的差值。 为此、我假设启用为–6V。
    适用于:
    GND =–12
    VIN =–6.5
    “OVP"=“=–7.82
    “EN"=-6“-6</s>–6

    您将用于零件和仿真计算的值如下所示:
    GND = 0
    VIN =–6.5 -(–12)= 5.5
    EN(“OVP"和“和 EN)=–7.82 -(–12)= 4.18
    OVP(“UVLO")“)=–6 -(–12)= 6

    因此、计算的部分可以如下所示:
    Rbot_EN = 17.5k、将用作您的 OVP
    Rbot_OVP = 23k、将用作 UVLO

    e2e.ti.com/.../1104.ti-_2800_1_2900_.xlsx

    如果这对我有帮助、请告诉我。
    谢谢、
    伊丽莎白