This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:最小充电电压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573719/bq25856-q1-minimum-charge-voltage

器件型号:BQ25856-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

BQ25856-Q1 是否支持 1S2P 超级电容器电荷? (2.5V、50F)
我不太熟悉超级电容充电、也不确定输出电压的工作原理并且受到限制。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    BQ25856-Q1 的 FB 基准电压为 1.504V 至 1.566V、默认值为 1.536V。通过选择电阻分压器、该器件理论上可以充电至高于该值的任何电压、但它在较高电压下往往性能更好。

    此外、该器件无法在低于 2.5V 的反向模式下运行。这意味着需要额外的电路来对超级电容器放电、或者需要将系统直接连接到超级电容器。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。

    此外、该器件无法在低于 2.5V 的反向模式下运行。这意味着需要额外的电路来对超级电容器放电、否则系统需要直接连接到超级电容器。

    在数据表中的哪里可以找到它?
    我发现在反向模式下运行、 SRN (V_SUPERCAP) 高于 3.8V。 这是你的意思吗?

    如果是、我可以要求他们堆叠 2 个超级电容器(而不是 1 个串联)来将其用作双向电池。 但如果我们有另一个限制、请告诉我。

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我发现以反向模式运行、 SRN (V_SUPERCAP) 高于 3.8V。 这是你的意思吗?

    是的,这是我的意思。 该器件需要高于 3.8V 的电压才能启动反向模式运行、这意味着该器件无法在 2.5V 超级电容器的条件下以反向模式运行。 我还认为、2.5 是基于 VBAT_SHORT 下降参数停止反向模式的电压。

    如果是、我可以要求他们堆叠 2 个超级电容器、而不是 1 个系列、以便将其用作双向超级电容器。 但如果我们有另一个限制、请告诉我。

    是、如果使用双向功率流、则 2 个串联超级电容器会更好。 我不完全知道系统的要求、但我认为大多数超级电容器应用都需要 EN_AUTO_REV。

    此致、
    Michael