工具/软件:
尊敬的团队:
BQ25856-Q1 是否支持 1S2P 超级电容器电荷? (2.5V、50F)
我不太熟悉超级电容充电、也不确定输出电压的工作原理并且受到限制。
此致、
Yuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
BQ25856-Q1 是否支持 1S2P 超级电容器电荷? (2.5V、50F)
我不太熟悉超级电容充电、也不确定输出电压的工作原理并且受到限制。
此致、
Yuto
您好、Michael。
此外、该器件无法在低于 2.5V 的反向模式下运行。这意味着需要额外的电路来对超级电容器放电、否则系统需要直接连接到超级电容器。
在数据表中的哪里可以找到它?
我发现在反向模式下运行、 SRN (V_SUPERCAP) 高于 3.8V。 这是你的意思吗?
如果是、我可以要求他们堆叠 2 个超级电容器(而不是 1 个串联)来将其用作双向电池。 但如果我们有另一个限制、请告诉我。
此致、
Yuto
尊敬的 Yuto:
我发现以反向模式运行、 SRN (V_SUPERCAP) 高于 3.8V。 这是你的意思吗?
是的,这是我的意思。 该器件需要高于 3.8V 的电压才能启动反向模式运行、这意味着该器件无法在 2.5V 超级电容器的条件下以反向模式运行。 我还认为、2.5 是基于 VBAT_SHORT 下降参数停止反向模式的电压。
如果是、我可以要求他们堆叠 2 个超级电容器、而不是 1 个系列、以便将其用作双向超级电容器。 但如果我们有另一个限制、请告诉我。
是、如果使用双向功率流、则 2 个串联超级电容器会更好。 我不完全知道系统的要求、但我认为大多数超级电容器应用都需要 EN_AUTO_REV。
此致、
Michael