请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951工具/软件:
尊敬的团队:
我正在 检查 PSFB 交错仿真、方法是根据随附的 pdf 构建 2 个 6.6kW 模型、并将它们配置为主从模式。
问题描述–
- 从电感器电流随着次谐波振荡变得不稳定。
- 在首次出现从电感器电流不稳定(2.5 毫秒)之前、从 OUTA 由主 OUTA 走来、根据数据表、这似乎不正确。 在变为稳定 状态(4.2 毫秒)后、主 OUTA 由从 OUTA 主导、它遵循数据表中提到的信号。
- 尝试使用较低输出电压 14V 的仿真以获得低于 0.5 的占空比、但从器件的次谐波振荡仍未解决。



e2e.ti.com/.../paralleling-two-6point6-kw.pdfe2e.ti.com/.../SLUC222E-_2800_4_2900_.xlsx