This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PSpice 中的并联仿真显示了不稳定的从电流

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574505/ucc28951-paralleling-simulation-in-pspice-is-showing-unstable-slave-currents

器件型号:UCC28951


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 检查 PSFB 交错仿真、方法是根据随附的 pdf 构建 2 个 6.6kW 模型、并将它们配置为主从模式。  

问题描述–

  1. 从电感器电流随着次谐波振荡变得不稳定。
  2. 在首次出现从电感器电流不稳定(2.5 毫秒)之前、从 OUTA 由主 OUTA 走来、根据数据表、这似乎不正确。 在变为稳定 状态(4.2 毫秒)后、主 OUTA 由从 OUTA 主导、它遵循数据表中提到的信号。  
  3. 尝试使用较低输出电压 14V 的仿真以获得低于 0.5 的占空比、但从器件的次谐波振荡仍未解决。

e2e.ti.com/.../paralleling-two-6point6-kw.pdfe2e.ti.com/.../SLUC222E-_2800_4_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    从邮件通信开始关闭此主题。

    此致、
    Deepak K