This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:原理图设计

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574639/tps63900-schematic-design

器件型号:TPS63900


工具/软件:

您好:

这是我第一次使用 TPS 器件、因此我一直在查看参考设计。 在此过程中、我注意到原理图的特定部分。

您能说明一下该部分中使用的电阻器的用途吗? 根据我的计算、1MΩ Ω 电阻器似乎无法提供足够的电流来使 EN 引脚正常运行。

我试图确定这是一个设计监督、还是我们忽视了它背后的具体设计意图。 如果您能提供任何澄清、我将不胜感激。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xxx:

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xxx:

    我 1MΩ 问 n ü r 是从哪里来的吗?  

    如果 EN 和 SEL 始终连接到 VIN、则通常使用 10kΩ 转 100kΩ。  

    对于此器件、您甚至可以更简单地将 SEL 和 EN 引脚直接连接到 VIN、而无需插入电阻器。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。