请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900工具/软件:
您好:
这是我第一次使用 TPS 器件、因此我一直在查看参考设计。 在此过程中、我注意到原理图的特定部分。
您能说明一下该部分中使用的电阻器的用途吗? 根据我的计算、1MΩ Ω 电阻器似乎无法提供足够的电流来使 EN 引脚正常运行。
我试图确定这是一个设计监督、还是我们忽视了它背后的具体设计意图。 如果您能提供任何澄清、我将不胜感激。
感谢您的支持。