主题中讨论的其他器件:TPS22991、
工具/软件:
您好:
由于下面的 E2E 帖子中报告了问题、我的客户通过将 TPS22991 替换为 TPS22917DBVR 来对其进行了测试。
在以下电路中、TPS22917 的 QOD 和 CT 引脚经过 NC 处理、TPS22991 替换为 TPS22917。

为 VCC_1.8VD 提供 1.8V 电压并测量 C639 上的电压后、观察到 1.8V 电压。
此外、他们尝试将 ON 引脚连接到 DGND、但观察到了相同的症状。
是否需要添加任何配置来实现反向电源保护?
谢谢你。
JH