This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:反向电源保护配置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572449/tps22917-reverse-power-protection-configuration

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TPS22991

工具/软件:

您好:

由于下面的 E2E 帖子中报告了问题、我的客户通过将 TPS22991 替换为 TPS22917DBVR 来对其进行了测试。

 关于:TPS22991:反向电源保护配置 

在以下电路中、TPS22917 的 QOD 和 CT 引脚经过 NC 处理、TPS22991 替换为 TPS22917。

为 VCC_1.8VD 提供 1.8V 电压并测量 C639 上的电压后、观察到 1.8V 电压。

此外、他们尝试将 ON 引脚连接到 DGND、但观察到了相同的症状。

是否需要添加任何配置来实现反向电源保护?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    TPS22917 使用基于比较器的 RCB。 它没有背对背 FET。

    当 VIN 引脚上存在电压时、它会工作。 我会查看更多有关这方面的详细信息、然后回来。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何后续问题。

    是否有任何负载连接到 EX_NUC_1.8VD?

    它是浮动的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    客户希望配置开关、以便仅为 NUC_SPI_VDD 提供一个电源输入 (VCC_1.8VD 或 EX_NUC_1.8VD)。

    是否有提供反向电源保护的道路开关产品? 请推荐合适的产品。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    基本上需要针对 2 个输入和单个输出进行多路复用。

    请找到下面介绍此应用的应用手册。

    《用于电源多路复用和反向电流阻断的负载开关设计指南》

    谢谢

    Amrit