请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC34141-Q1主题中讨论的其他器件:UCC34141
工具/软件:
在为 UCC34141(双路输出)设计反馈电阻器时、我使用了 TI 的设计计算表。 要根据计算表获得 15V 输出、顶部反馈电阻 (RFBVDD_TOP) 是 66kΩ 。 但根据计算表和数据表中给出的公式、我进行了手工计算、得到了不同的 RFBVDD_TOP 值。 请澄清电阻值失配问题。