This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141-Q1:反馈电阻器设计 — 双路输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574446/ucc34141-q1-feedback-resistor-design-dual-output

器件型号:UCC34141-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC34141

工具/软件:

在为 UCC34141(双路输出)设计反馈电阻器时、我使用了 TI 的设计计算表。 要根据计算表获得 15V 输出、顶部反馈电阻 (RFBVDD_TOP) 是 66kΩ 。 但根据计算表和数据表中给出的公式、我进行了手工计算、得到了不同的  RFBVDD_TOP 值。 请澄清电阻值失配问题。

.e2e.ti.com/.../UCC34141_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divyasree、

    我在此屏幕截图中突出显示的框 13C 就是 VDD COM 的电压。 在本例中电压为 15V。 当您将文件发送给我时、此值设置为 19V、我假设该值是您所需的总偏差((VDD-)、因为 VEE 框 14C (COM-VEE) 为 4V。 这不是 计算器预期的结果、因此 会得到 66k 欧姆电阻、而不是 50k 欧姆电阻、这与手动计算一致。

    很好的捕捉, 这些细节 很容易错过。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。