This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:设计文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622EVM, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574249/bq25622evm-design-files

器件型号:BQ25622EVM
主题: BQ25622 中讨论的其他器件

工具/软件:

Hallo、

是否可以接收 BQ25622EVM 的设计文件?

我要 检查器件的路由

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。 可以通过电子邮件将 PCB 文件发送给您吗?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请访问 martin.wieser@tuwien.ac.at

    在不带热敏电阻的情况下使用此类器件时、应遵循评估板原理图中的 5.23 和 30.1k Ω 值。 该电阻的输入电压应该来自 TS_BIAS?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 TS_BIAS 可能会节省一些功耗。 请参阅以下内容。

    8.3.5.4.5 TS_BIAS 引脚(仅限 BQ25622)

    BQ25622 的 TS_BIAS 引脚可以将电池温度检测热敏电阻及相关电阻分压器与 REGN 进行隔离。 带有典型电阻分压器网络的 103AT 热敏电阻需要大约 400 μA 的偏置。 BQ25622 提供 TS_BIAS 引脚、该引脚通过背对背 MOSFET 开关在内部连接到 REGN LDO。 不进行温度测量时会禁用开关以断开热敏电阻和电阻分压器与 REGN LDO 的连接、从而避免不必要的 400-μA 偏置电流消耗。 TS_BIAS 引脚具有短路保护功能。 如果在 TS_BIAS 引脚上检测到短路、则会禁用开关以将短路与 REGN 断开。 如果发生这种情况、TS_STAT 寄存器设置为 0x3。 充电和 OTG 模式会被暂停、直到短路消除。

    谢谢、

    Ning