主题: BQ25622 中讨论的其他器件
工具/软件:
Hallo、
是否可以接收 BQ25622EVM 的设计文件?
我要 检查器件的路由
谢谢您、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
Hallo、
是否可以接收 BQ25622EVM 的设计文件?
我要 检查器件的路由
谢谢您、
是的、请访问 martin.wieser@tuwien.ac.at
在不带热敏电阻的情况下使用此类器件时、应遵循评估板原理图中的 5.23 和 30.1k Ω 值。 该电阻的输入电压应该来自 TS_BIAS?
您好、
使用 TS_BIAS 可能会节省一些功耗。 请参阅以下内容。
8.3.5.4.5 TS_BIAS 引脚(仅限 BQ25622)
BQ25622 的 TS_BIAS 引脚可以将电池温度检测热敏电阻及相关电阻分压器与 REGN 进行隔离。 带有典型电阻分压器网络的 103AT 热敏电阻需要大约 400 μA 的偏置。 BQ25622 提供 TS_BIAS 引脚、该引脚通过背对背 MOSFET 开关在内部连接到 REGN LDO。 不进行温度测量时会禁用开关以断开热敏电阻和电阻分压器与 REGN LDO 的连接、从而避免不必要的 400-μA 偏置电流消耗。 TS_BIAS 引脚具有短路保护功能。 如果在 TS_BIAS 引脚上检测到短路、则会禁用开关以将短路与 REGN 断开。 如果发生这种情况、TS_STAT 寄存器设置为 0x3。 充电和 OTG 模式会被暂停、直到短路消除。
谢谢、
Ning