This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PWM 波形无法根据正常反馈逻辑进行扩展

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569724/ucd3138-pwm-waveform-cannot-be-expanded-according-to-normal-feedback-logic

器件型号:UCD3138


工具/软件:

尊敬的 TI Gays:

我们的一款采用 UCD3138 的大规模生产产品在客户应用期间遇到了 PWM 波形无法正确膨胀的问题、从而导致输出电压异常。 收到相关模块后、我们得以重现问题并进一步测试该模块。 我们发现模块的硬件电路工作正常;只有启用使能功能后未能扩展的 PWM 波形导致了异常输出。

您是否有任何建议或测试方法来确定问题?  客户投诉:产品无法暂时使 UCD3138 断电。

谢谢、

以斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    我将在今天晚些时候提供答复

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    您是否有任何波形可以帮助我理解问题? 此外、预期的 PWM 占空比与实际的 PWM 占空比是多少?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    感谢您的答复。

    这是故障模块与正常模块之间的波形比较。

    这是在我成为偏执后打开计算机的过程。

    您可以看到、在开始时、PWM 输出根据偏置设置的占空比进行输出、然后逐渐变为最小占空比。

    谢谢、

    以斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    第三个波形在硬件中看起来似乎有问题。 该波形看起来有噪声且不稳定、表明信号很弱。 您已确认客户的硬件是正确的、并且仅是导致问题的 UCD? 这些故障发生的频率如何?

    您可以做的一件事是确保 UCD3138 接收正确的输入信息。 您可以使用 Fusion GUI 的存储器调试器来查找“EADCRAWVALUE"等“等值。 比较错误的 UCD3138 读数与正常 UCD3138 读数。 下面显示了一个如何读取该值的示例。

    您是否提交了器件的客户故障分析?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    我们已经确认、功率级硬件没有问题、电路正常、但 UCD PWM 波形未正确显示。 这是我们的客户第一次出现此问题。

    II 无法通过读取寄存器来获取存储的信息。 在大规模生产模式下、我们已注释掉寄存器读取函数。

    我们尚未提交此 UCD。 我们的材料工程师正在与相应的销售窗口沟通提交申请。

    谢谢、

    以斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    您是否能够读取 UCD、例如读取设备 ID 或在 ROM 模式下读取设备? 如果不与器件通信、则很难知道器件是否正常工作。

    如果这是第一次发生这种情况、则可能是器件故障。 没有详细信息、就无法了解故障是由 TI 制造还是外部损坏导致的。 这是新的 UCD 设备、还是 UCD 设备已在现场使用了一段时间? UCD 的故障率是多少?

    您可以提交退回器件的申请。 但是、我们必须能够在 ROM 模式下与 UCD3138 通信、才能成功进行测试。 在返回器件之前、请确保 UCD3138 处于 ROM 模式。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是的、我可以读取这些信息并且 PMBus 功能正常。 但是、我们不确定进入 ROM 模式后重新刻录程序是否可以消除问题、所以我们没有执行这样的操作。

    这是我们第一次遇到这种情况。

    如前所述、我们不想破坏故障站点、因此我们只能向您发送完整的模块进行分析。 我们将提供进入 ROM 模式的密码。 您可以在分析过程并确认没有问题后继续后续操作。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉

    如果您可以提供密码以进入 ROM 模式、则可以提交故障分析 (FA) 请求。 请联系您当地的现场应用工程师以开始该流程。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    感谢您的答复。

    我明白了。 我将开始跟进。

    谢谢、

    以斯拉