工具/软件:
TI 团队大家好、
我们使用设计了 PCB BQ25750 用于为超级电容器电池组充电的充电器 IC(基于 BQ25750EVM)。 输入电压和目标电池组电压均为 24V。 寄存器参数如下所示。 该电路具有预期的功能、可以在正向和反向模式下工作。 但是、 当电容器电压接近其目标值时、我们会看到充电电流(红色圆圈区域)中出现一些纹波。 仔细观察 其中一个低侧开关的栅极信号会显示 噪声区域中缺少的栅极信号。 我们能够通过设置最低死区时间选项 (45ns) 来降低这种噪声、但噪声并没有完全消除。 我们还尝试了更改开关频率、但没有产生任何帮助。 超级电容器堆栈通过 8 英寸双绞线连接到我们的电路板。 关于为什么 缺少这些栅极脉冲 以及我们如何完全消除噪声的任何建议? 谢谢。