This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电电流噪声纹波

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572793/bq25750-charging-current-noise-ripple

器件型号:BQ25750


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们使用设计了 PCB  BQ25750  用于为超级电容器电池组充电的充电器 IC(基于 BQ25750EVM)。 输入电压和目标电池组电压均为 24V。 寄存器参数如下所示。 该电路具有预期的功能、可以在正向和反向模式下工作。 但是、 当电容器电压接近其目标值时、我们会看到充电电流(红色圆圈区域)中出现一些纹波。 仔细观察 其中一个低侧开关的栅极信号会显示 噪声区域中缺少的栅极信号。 我们能够通过设置最低死区时间选项 (45ns) 来降低这种噪声、但噪声并没有完全消除。  我们还尝试了更改开关频率、但没有产生任何帮助。 超级电容器堆栈通过 8 英寸双绞线连接到我们的电路板。 关于为什么 缺少这些栅极脉冲 以及我们如何完全消除噪声的任何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 您能分享您的原理图吗?
      • 特别是、您能分享电感器和 FET 数据表吗?
    • 您能否读取 IC 的状态和标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    是否可以私下与您联系? 我们的团队不愿意 向论坛分享原理图。 我很感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 您能直接向我发送原理图吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我有一些寄存器建议可以帮助调试此问题:

    • 设置 EN_PFM=0 是否会改变噪声行为?

    • 设置 EN_TERM=0 是否会改变噪声行为?

    • 设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位是否会改变噪声的行为?

    此致、
    Ethan Galloway