Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4102-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4102-SEP工具/软件:
您好的团队、
当它们仅使用一个输出时、尽管 TPS7H4102-SEP 有双路输出、您能告诉我们如何处理未使用的引脚吗?
这些未使用的引脚可以是 RSC4、COMP4、SS_TR4、VSNS4、PWRGD4 和 SW4。
此致、
高桥则幸