This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4102-SEP:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574437/tps7h4102-sep-how-to-deal-with-unused-pin

器件型号:TPS7H4102-SEP


工具/软件:

您好的团队、

当它们仅使用一个输出时、尽管  TPS7H4102-SEP 有双路输出、您能告诉我们如何处理未使用的引脚吗?  

这些未使用的引脚可以是 RSC4、COMP4、SS_TR4、VSNS4、PWRGD4 和 SW4。

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    以下是有关如何连接未使用通道的引脚的建议:

    • ENx =连接至 GND
    • COMPx 可以保持悬空、它会在内部下拉。
      • 如果使用外部下拉电阻、它需要为 10kΩ 或更大。
    • RSCx=将电阻器连接到 GND:100kΩ≤RSC≤1MΩ 这基于预期值。
    • SS_TRx =可以保持悬空、因为它在内部被拉至 GND。
    • VSNSx =通过 10kΩ 电阻器连接到 GND。
    • SWx =通过 10kΩ 电阻连接到 GND。
    • PWRGDx =通过 10kΩ 电阻器连接至 GND。

    谢谢、

    Andy