请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76907工具/软件:
您好、
我尝试通过 FET_CONTROL 直接命令导通两个 FET (CHG 和 DSG)、并发送 0x3 作为数据字节。 以下是通信的波形:

如参考手册中所述、我已经 通过 FET_OPTIONS (0x901E) 命令设置 HOST_FETON_EN 和 HOST_FETOFF_EN 位、并通过读回寄存器来验证这些位。
我还读取 Battery_Status (0x12)、以确保 SS 和 SA 都为零并且不存在其他异常。 但 FET 仍然无法导通。 我是否缺少任何先决条件或特定顺序?