This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:无法通过 FET_CONTROL (0x29) 直接命令导通 FET

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569557/bq76907-unable-to-turn-on-fets-via-fet_control-0x29-direct-command

器件型号:BQ76907


工具/软件:

您好、

我尝试通过 FET_CONTROL 直接命令导通两个 FET (CHG 和 DSG)、并发送 0x3 作为数据字节。 以下是通信的波形:

如参考手册中所述、我已经  通过 FET_OPTIONS (0x901E) 命令设置 HOST_FETON_EN 和 HOST_FETOFF_EN 位、并通过读回寄存器来验证这些位。

我还读取 Battery_Status (0x12)、以确保 SS 和 SA 都为零并且不存在其他异常。 但 FET 仍然无法导通。 我是否缺少任何先决条件或特定顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试发送命令时、您似乎缺少器件地址。  BQ7690x 的器件地址为 0x10(8 位)、其中 LSB 是 R/W 位。 命令遵循 I2C_Write (I2C_ADDR、Command、DataBlock) 格式。

    下图是 FET_ENABLE 的 I2C 命令示例  

     更多详细信息、请参阅 BQ7690x 软件开发指南