This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:更换 LT1618

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570004/tps61185-replace-the-lt1618

器件型号:TPS61185
主题中讨论的其他器件:TPS923651

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户正在寻求一个升压直流 — 直流转换器来取代 ADI/LT1618,它需要一个恒定电流拓扑结构、超过 30V 的可调电压输出、超过 1A 的输出电流以及一个小的封装尺寸(约 3mm x 3mm )。

您能给我们建议使用的正确器件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    TPS923651 是一个很好的建议。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户有疑问、请参考第 1 页上 TPS923651 数据表的简化原理图。
    当 DIM 处于高电平并且没有 LED 连接到输出端时、Cout 上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?