请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61185主题中讨论的其他器件:TPS923651
工具/软件:
尊敬的先生:
我的客户正在寻求一个升压直流 — 直流转换器来取代 ADI/LT1618,它需要一个恒定电流拓扑结构、超过 30V 的可调电压输出、超过 1A 的输出电流以及一个小的封装尺寸(约 3mm x 3mm )。
您能给我们建议使用的正确器件吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.