This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM64406

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556871/tpsm64406-tpsm64406

器件型号:TPSM64406


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 TPSM64406RCHR 在我们的设计中、配置为 12V 至 4.2V 降压转换。 4.2V 输出用作我们 SOM 模块的主电源。

在某些测试用例期间、系统意外关闭。 随附了在运行这些测试时捕获的原理图和输出 4.2V 波形。

您能回顾一下并提供您的意见吗? 具体来说、我们想了解这个问题是否与输入电流不足有关、或者 SOM 模块消耗的电流是否大于稳压器的最大能力。

谢谢您、

Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    根据随附的波形、器件似乎在尝试工作一段时间、然后完全关断。 该原理图看起来正确、提供了 62 度的相位裕度、这很好。 因此、要进一步分析问题、只需探测开关引脚和 Vcc 引脚以获取它们的波形并发送它们。 这些波形可以让我们了解出现了什么问题。 此外、将输入电源的输入电流限制保持在 2.5A 左右。  

    谢谢。此致、
    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    感谢您的意见。

    我来尽早分享所需的波形。

    谢谢

    Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    是的、请这么做。 通过分析波形、我们可以获得一些线索。

    谢谢。此致、

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    是否对波形进行了任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manikandan、

    由于不活动而关闭线程。

    打开另一个线程以进行进一步查询。

    希望您的查询得到解决。

    谢谢。 此致、

    南迪。