This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:WD 意外触发

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575113/tps7b63-q1-wd-unexpectedly-triggered

器件型号:TPS7B63-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户发现看门狗工作异常、偶尔会将相当短的(13us)服务信号识别为初始化信号、然后在 50ms 后导致复位、但 13us 脉冲不是真正的服务信号。 根据当前的客户应用、无法移除 13us 脉冲。

工作条件:

标准看门狗

t (WD):50ms

初始化时间:400ms

以下是波形:

1.整体波形

4 次错误复位后、脉冲第五次不再被识别为服务信号、器件可以完成初始化过程并正常工作。

一旦脉冲被识别为服务信号、器件将在 50ms 后报告 WDO /复位、这意味着脉冲中断初始化时序 (400ms)。

2. 缩小(圆 1)

脉冲存在 13us、 振幅 5V、确定为服务信号

2. 缩小(圆圈 2)

脉冲存在 13.1us、 振幅 4.8V、μ s 不会 识别为服务信号

以下是几个问题:

1.为什么 13us 脉冲可以被识别为服务信号?  它在数据表最小值 100us 中列出、显然它无法满足要求。

2.为什么基本脉冲相同,有些不被识别为服务信号,而有些则被识别为服务信号?

3.现在我们确定的唯一解决方案是将初始化时间在 50ms 内,现在是 69ms,所以初始化时间不会受到脉冲的影响。 您还有其他解决方案吗?
谢谢

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否说明一下哪些布线与哪些引脚相对应?

    我将仔细检查 100us 时间是保证检测到服务信号的最短时间、还是保证不识别服务信号的最长时间。

    此致、

    Gregory Thompson