请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A主题:BQ78350-R1 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
从 BQ78350-R1 电量监测计切换到 BQ78350-R2 版本后、我们遇到了以下问题。
当电池在工作台上空闲时,在 1-2 天后 TS3 温度突然从 25°C 附近下降到–273.2°C 并保持在该值。
下一次测量仪表参数更新后、将恢复正确的温度读数。 导致此问题的原因可能是什么? 随附了相关的电量监测计参数。
e2e.ti.com/.../VS_5F00_IF04_5F00_BTS12R3_5F00_12R3102_2D00_BKCG50_2D00_BCVA2.gg.csv