This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:从 BQ78350-R1 切换到 BQ78350-R2 后、TS3 温度读数下降至–273.2°C

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566574/bq78350-r1a-ts3-temperature-reading-drops-to-273-2-c-after-switching-from-bq78350-r1-to-bq78350-r2

器件型号:BQ78350-R1A
主题:BQ78350-R1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

从 BQ78350-R1 电量监测计切换到 BQ78350-R2 版本后、我们遇到了以下问题。

当电池在工作台上空闲时,在 1-2 天后 TS3 温度突然从 25°C 附近下降到–273.2°C 并保持在该值。

下一次测量仪表参数更新后、将恢复正确的温度读数。 导致此问题的原因可能是什么? 随附了相关的电量监测计参数。

e2e.ti.com/.../VS_5F00_IF04_5F00_BTS12R3_5F00_12R3102_2D00_BKCG50_2D00_BCVA2.gg.csv

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审查、同时请附上相关文件、如.gg/.log/.srec。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umit:

    当 TS3 读数处于此状态时、您能否对该引脚进行示波、以便我们可以确认是否正确进行了测量?

    此致、

    Anthony