工具/软件:
您好、我可以问、什么原因会导致在充电期间设置 CTO 和标志?
我查看了建议 CTO 与充电超时相关的 TRM。 在数据存储器的“CTO"下“下是否设置了此项? 如果是这样、我将其设置为 14400 秒、这远远超过了充电停止和 CTO 设置所需的大约 45 分钟。
IN 标志似乎与过热情况有关? 但我的日志文件显示了我设置的保护限制、是否未超过?
在这种情况下、充电会在大约 15 分钟后自动恢复。
我尝试提高 OTC 阈值、没有任何区别、下次我尝试完全充电时会在大致相同的 SoC 上关断。
我将充电率从大约 6.5A 降低到大约 5A、这也没有什么区别。
我很高兴直接发送日志和数据存储器文件、但我不想在论坛中附加它们。 请告知我是否可以私下发送这些邮件。
谢谢您、
此致、
Daniel