This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电期间正在设置的 CTO 和中

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567120/bq40z80-ctos-and-in-being-set-during-charging

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好、我可以问、什么原因会导致在充电期间设置 CTO 和标志?

我查看了建议 CTO 与充电超时相关的 TRM。  在数据存储器的“CTO"下“下是否设置了此项?  如果是这样、我将其设置为 14400 秒、这远远超过了充电停止和 CTO 设置所需的大约 45 分钟。

IN 标志似乎与过热情况有关?  但我的日志文件显示了我设置的保护限制、是否未超过?

在这种情况下、充电会在大约 15 分钟后自动恢复。

我尝试提高 OTC 阈值、没有任何区别、下次我尝试完全充电时会在大致相同的 SoC 上关断。

我将充电率从大约 6.5A 降低到大约 5A、这也没有什么区别。

我很高兴直接发送日志和数据存储器文件、但我不想在论坛中附加它们。  请告知我是否可以私下发送这些邮件。

谢谢您、

此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alan、大家好吗?有人想看看这个请求吗?
    或者、您是否可以告知我可以与谁联系以将我的日志文件发送到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、 这个问题对我们来说变得至关重要。 是否有人能尽快解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    以下是触发 CTOS 位的条件。 是否存在可能使器件长时间保持在充电模式的待机电流? 如果待机电流大于 CHG Current Threshold、则电量监测计将始终处于 CHARGE 模式。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的建议。  我检查了校准和报告的电流。  待机电流略微为负值、因此我不认为它正在充电。  此外、当我开始为电池组充电时、“StateTime"从“从 0 开始。  发生超时时时、当 设置 CTO 和 IN 且充电停止时、StateTime 约为 2500 秒、远低于 CTO 延迟、即设置为 14440 秒。
    我可以联系您并发送我的日志和数据存储器文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能还会补充一点、我昨天发现、以较低的电流充电时不会出现问题、在本例中我尝试了 3A 电流。  在 5A+时、发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    当然、我已经向您发送了一个通过 PM 发送的朋友请求。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 PM 发送的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在下午回复。 请发送 gg 文件(如果可用)。

    此致、

    Anthony