主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1、 BQ40Z50
工具/软件:
您好、
尝试连接接头电压为“14.4 伏“的智能电池并连接到 SMB 输入...(即端口 1)- EV2400。
南
VOUT1 (14)+14 伏特............... 最大电压=
SDA = 3.3V 数据线路逻辑…… 最大电压=
SCL = 3.3V 数据线逻辑… 最大电压=
VSS = GND。
EV2400 评估板 (即 VOUT1)是否接受+14 伏的输入 — 最大额定电压是多少?
相关输入是否有最大输入电压额定值? 有何不同?
2) 数据时钟频率 SMB: — SDA 和 SCL 传输。(频率?) 或者 选择 bq40z50-R1 电量计时、此自动设置在 EV2400 模块中。
电压使用 bq40z50-R1。
3) EV2400 评估板将在连接智能电池电压时运行(EV2400 评估板)
只需在只读条件下使用智能电池指导 SDA 和 SCL 线路。
BR、
步进