This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:将 EV2400 直接连接到智能电池。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574122/ev2400-connecting-ev2400-directly-to-smart-battery

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z50

工具/软件:

您好、

尝试连接接头电压为“14.4 伏“的智能电池并连接到 SMB 输入...(即端口 1)- EV2400。

VOUT1 (14)+14 伏特............... 最大电压=

SDA = 3.3V 数据线路逻辑…… 最大电压=

SCL = 3.3V 数据线逻辑… 最大电压=  

VSS = GND。

EV2400 评估板 (即 VOUT1)是否接受+14 伏的输入 — 最大额定电压是多少?  

相关输入是否有最大输入电压额定值? 有何不同?  

2) 数据时钟频率 SMB: — SDA 和 SCL 传输。(频率?) 或者 选择 bq40z50-R1 电量计时、此自动设置在 EV2400 模块中。

电压使用 bq40z50-R1。

3) EV2400  评估板将在连接智能电池电压时运行(EV2400 评估板)  

只需在只读条件下使用智能电池指导 SDA 和 SCL 线路。

BR、

步进  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    [引述 userid=“547245" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574122/ev2400-connecting-ev2400-directly-to-smart-battery

    EV2400 评估板 (即 VOUT1)是否接受+14 伏的输入 — 最大额定电压是多少?  

    相关输入是否有最大输入电压额定值? 有何不同?  

    [/报价]

    这使用 3.3V 电平逻辑、在这种情况下无需将电压连接到 Vout。  

    [引述 userid=“547245" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574122/ev2400-connecting-ev2400-directly-to-smart-battery

    2) 数据时钟频率 SMB: — SDA 和 SCL 传输。(频率?) 或者 选择 bq40z50-R1 电量计时、此自动设置在 EV2400 模块中。

    电压使用 bq40z50-R1。

    [/报价]

    这将由 EV2400 自动设置为 100kHz。 您可以在器件通信后配置 400kHz。

    [引述 userid=“547245" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574122/ev2400-connecting-ev2400-directly-to-smart-battery

    3) EV2400  评估板将在连接智能电池电压时运行(EV2400 评估板)  

    只需在只读条件下使用智能电池指导 SDA 和 SCL 线路。

    [/报价]

    您能在这里提供更多细节吗? 如果 EV2400 未连接到 bq40z50、则在这种情况下它不会执行任何操作。

    此致、

    Anthony