This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:存储限值 (150°C) 下温度循环后的电气读数

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981-N, LP2981A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571544/lp2981a-electrical-readings-post-temperature-cycling-at-storage-limits-150c

器件型号:LP2981A
Thread 中讨论的其他器件:LP2981-N

工具/软件:

我们正在 为需要预调节的新项目测试生产日期代码为 2151 的某些器件 (LP2981AIM5-5.0/NOPB)。  我们注意到 Vout 存在问题(下面 4 个器件中的测试 1 (1.0、1.1) 在 Vout 读取失败时列为“F"。“。  我们先在 150°C 的最高存储温度对部件进行了无偏压预处理。  我们注意到故障发生在 20mV 范围内、总结如下。  最高存储温度下的非偏压温度循环是否会导致这种情况?   您会推荐哪种无偏压温度循环?

注 1:“测试 25 = 25 摄氏度“

注 2:根据数据表中的限值在 1.0 和 1.1 处失效。

注 3:所有其他测试均通过

器件 1 失败

测试 25
25.0 25 DGR @@@@@@@@@@Ω 测试温度@@@@@@@@@@
测试 1
1.0f 4.95005V VOUT @VIN=6V、IL = 1mA [4.9625 至 5.0375V]
1.1nF 4.92539V VOUT @VIN=6V、IL = 100mA [4.95V]
测试 2.
2.0 0.0080% VRLINE @VIN=6V 至 16V [0.014 至 0.014%]
测试 3.
3.0 2.0 mV VDROPOUT @IL = 0mA [3mV MAX]
3.1 6.1mV VDROPOUT @IL = 1mA [10mV MAX]
3.2 65mV VDROPOUT @IL = 25mA [100mV MAX]
3.3 194mV VDROPOUT @IL = 100mA [250mV 最大值]
测试 4.
4.0 53.92 UA IGND @IL = 0mA [95UA 最大值]
4.1 66.54 UA IGND @IL = 1mA [110UA MAX]
4.2 178.88 UA IGND @IL = 25mA [300UA MAX]
4.3 515.47 UA IGND @IL = 100mA [800UA MAX]
测试 5.
5.0 –0.005 UA 离子/关@von/off = 0V [–1uA 最小值]
5.1 3.974 UA 离子/ OFF @VON/OFF = 5V [15UA MAX]
测试 6.
6.0 366MA IO (PK)@VOUT >= VO (NOM)–5%[150mA 最小值]



设备 3 失败

测试 25
25.0 25 DGR @@@@@@@@@@Ω 测试温度@@@@@@@@@@
测试 1
1.0f 4.95253V VOUT @VIN=6V、IL = 1mA [4.9625 至 5.0375V]
1.1f 4.93171V VOUT @VIN=6V、IL = 100mA [4.95V]至 5.05V]
测试 2.
2.0 0.0103 % VRLINE @VIN=6V 至 16V [0.014 至 0.014%]
测试 3.
3.0 1.7 mV VDROPOUT @IL = 0mA [3mV MAX]
3.1 7.1mV VDROPOUT @IL = 1mA [10mV MAX]
3.2 70mV VDROPOUT @IL = 25mA [100mV MAX]
3.3 201 mV VDROPOUT @IL = 100mA [250mV MAX]
测试 4.
4.0 54.18 UA IGND @IL = 0mA [95UA 最大值]
4.1 67.63 UA IGND @IL = 1mA [110UA MAX]
4.2 199.61 UA IGND @IL = 25mA [300UA MAX]
4.3 600.81 UA IGND @IL = 100mA [800UA MAX]
测试 5.
5.0 –0.006 UA 离子/关@von/off = 0V [–1uA 最小值]
5.1 4.187 UA 离子/关@von/off=5V [15UA MAX]
测试 6.
6.0 327MA IO (PK)@VOUT >= VO (NOM)–5%[150mA 最小值]



设备 5 失败

测试 25
25.0 25 DGR @@@@@@@@@@Ω 测试温度@@@@@@@@@@
测试 1
1.0f 4.95903V VOUT @VIN=6V、IL = 1mA [4.9625 至 5.0375V]
1.1nF 4.94371V VOUT @VIN=6V、IL = 100mA [4.95V]
测试 2.
2.0 0.0057% VRLINE @VIN=6V 至 16V [0.014 至 0.014%]
测试 3.
3.0 2.0 mV VDROPOUT @IL = 0mA [3mV MAX]
3.1 6.6mV VDROPOUT @IL = 1mA [10mV MAX]
3.2 66 mV VDROPOUT @IL = 25mA [100mV MAX]
3.3 192mV VDROPOUT @IL = 100mA [250mV 最大值]
测试 4.
4.0 54.80 UA IGND @IL = 0mA [95UA 最大值]
4.1 66.91 UA IGND @IL = 1mA [110UA MAX]
4.2 176.23 UA IGND @IL = 25mA [300UA MAX]
4.3 511.45 UA IGND @IL = 100mA [800UA MAX]
测试 5.
5.0 –0.006 UA 离子/关@von/off = 0V [–1uA 最小值]
5.1 4.214 UA 离子/关闭@VON/OFF=5V [15UA MAX]
测试 6.
6.0 371MA IO (PK)@VOUT >= VO (NOM)–5%[150mA 最小值]



设备 12 失败

测试 25
25.0 25 DGR @@@@@@@@@@Ω 测试温度@@@@@@@@@@
测试 1
1.0 4.96680V VOUT @VIN=6V、IL = 1mA [4.9625 至 5.0375V]
1.1nF 4.94981V VOUT @VIN=6V、IL = 100mA [4.95V]
测试 2.
2.0 0.0064% VRLINE @VIN=6V 至 16V [0.014 至 0.014%]
测试 3.
3.0mv –0.0mv VDROPOUT @IL = 0mA [3mv MAX]
3.1 6.5mV VDROPOUT @IL = 1mA [10mV MAX]
3.2 67 mV VDROPOUT @IL = 25mA [100mV MAX]
3.3 196mV VDROPOUT @IL = 100mA [250mV MAX]
测试 4.
4.0 54.93 UA IGND @IL = 0mA [95UA 最大值]
4.1 67.44 UA IGND @IL = 1mA [110UA MAX]
4.2 187.99 UA IGND @IL = 25mA [300UA MAX]
4.3 561.63 UA IGND @IL = 100mA [800UA MAX]
测试 5.
5.0 –0.006 UA 离子/关@von/off = 0V [–1uA 最小值]
5.1 4.144 UA 离子/关@VON/OFF = 5V [15UA MAX]
测试 6.
6.0 349MA IO (PK)@VOUT >= VO (NOM)–5%[150mA 最小值]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

     LP2981A 的绝对最大贮存温度 为 150°C。  超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。 绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

    建议将测试限制在数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2981a.pdf):) 第 5.3 节所述的建议运行条件 (125°C)

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意上述信息。  然而、我们在硬件上进行的温度循环没有偏置(未“通电“)。  温度循环从未超过 145 摄氏度。  我们执行了 10 个周期(从–40°C 到+145°C)、持续 10 小时。  我们正在对此器件进行预调节。  红色区域的测试设置条件是否正常?

    如果我们执行无偏见的测试、不应该有问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    为了更好地了解您的特定材料、您能否分享标签的图片? (示例如下):  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上部件附带的文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    这是 Mouser 提供的、因此我们无法确定这是新芯片还是旧芯片。  可能 您已经获得了新旧材料、这些材料具有不同的精度规格、可能会导致在更严格的精度方面出现故障。  如果我们可以向您发送“新芯片“材料来帮助 您进行评估、是否可行?  

    谢谢、  

    Suchit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们收到的标签。  我们有没有办法从这方面获得所需的信息?  如果没有、我们可以问 Mouser 什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    是的、这有所帮助。 这是搜索批次代码的旧材料。 我们有没有机会向您发送“新芯片“材料?

    谢谢、  

    Suchit Baliarsingh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在为我们的项目进行广泛的筛选过程、因此会延迟重新启动的努力。  我们只是想知道零件的血统是什么。  这是传统的标准等级吗?  如果是这样、则上面列出的 Vout 测试结果是可以的、不会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    对延迟的回复表示歉意。 我们仍在调查中、并将很快作出回应。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    您能否发送未通过测试的器件的顶部标记图像?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已联系我的测试机构以收集此信息。  请待命。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    感谢您的意见。 我们将等待您的回复。

    此致、  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部的图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    这是 LP2981-N、您的意思是订购'-A'版本吗?

    这是工具: 封装器件标识查找| Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标签清楚地指出这是一个“A"变“变体。  我们是否遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 LP2981A 的 Texas Instruments 网站页面时、我们从 Mouser 订购的这个 P/N 不会显示为选项。  这是否意味着它是旧版旧版芯片标准等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我刚才确认了它的 LP2981-N  

    请订购: LP2981A |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com(LP2981A-50DBVR)

    谢谢、

    Suchit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的器件是我们一直在订购的器件。  我们不想改变这种情况。  但是、我们想知道具体的输出电压容差是多少?  是标准等级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    是的,它的标准等级对不起所有的困惑。  

    谢谢、

    Suchit