Other Parts Discussed in Thread: TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P工具/软件:
您好:
我对 TLV755P 模块下方采用 SOT-23 DYD 封装的外露散热焊盘的长度很好奇。 数据表中缺少此尺寸(请参阅随附的图像)。 我需要这个尺寸来制作该组件的布局。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tolga:
感谢您的提问!
我认为散热焊盘的尺寸与此处封装主体的高度相同、因此为 1.7mm(平均值为 1.65mm-1.75mm)
继续并通过覆盖它们进行双重检查、这应该会确认

它还对应于此处公开提供的器件和封装组合: 适用于 TI 的 Ultra Librarian
此致、
Gregory Thompson