Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC21551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21551-Q1主题中讨论的其他器件:UCC27282、 UCC21551
工具/软件:
尊敬的团队:
客户正在对 UCC21551 和 UCC27282 进行最坏情况计算。
我们能否为 UCC21551 的 ROH、RNMOS 和 ROL 提供最小值和最大值?
谢谢!
Marc