This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:规格请求

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567554/ucc21551-q1-spec-request

器件型号:UCC21551-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27282UCC21551

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在对 UCC21551 和 UCC27282 进行最坏情况计算。

我们能否为 UCC21551 的 ROH、RNMOS 和 ROL 提供最小值和最大值?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    我无法提供这些内部 FET 的最大和最小电阻值。 但我可以提供它们的典型值:

    ROH = 5Ω

    RNMOS = 1.47Ω

    ROL = 0.55Ω

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的反馈。 而客户坚持考虑上述参数的容差。 我是否可以考虑对上述参数具有 3%或 5%的容差? 我需要大致合理的容差来进行驱动器 IC 最坏情况计算。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Marc、

    为简单起见、我们可以合理地假设所有温度值下的最大容差值为 50%。 如果您更愿意根据器件资质自行进行统计计算、欢迎在 TI.com 上的产品页面内查看器件的资质认证文档。

    还需要指出的是、使用电阻值高于这些内部电 阻的外部栅极电阻器将导致容差对输出结果的影响更小。

    此致、

    Will