工具/软件:
您好、
我的电路采用 TPS55288、Vin 由~3.7V Lipo 电池供电。
EN/UVLO 通过晶体管高于 1.23V。
我可以在 75h 内通过 I2C 与 IC 进行通信。
但将 OE 位设置为 1 时、所有寄存器都会在 Vout 时复位、为~1.85V。
VCC 的测量值为~3.4-3.5V。
寄存器 07h 上未报告故障。 它的读数为 0x01。
下面附上了我的原理图。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我的电路采用 TPS55288、Vin 由~3.7V Lipo 电池供电。
EN/UVLO 通过晶体管高于 1.23V。
我可以在 75h 内通过 I2C 与 IC 进行通信。
但将 OE 位设置为 1 时、所有寄存器都会在 Vout 时复位、为~1.85V。
VCC 的测量值为~3.4-3.5V。
寄存器 07h 上未报告故障。 它的读数为 0x01。
下面附上了我的原理图。 
您好、Liam、
您是否使用设计计算器 SLVRBF9 计算工具|德州仪器 TI.com 检查了您的设计?
器件似乎被复位、您打开输出时是否检查了输入电压? 器件是否可能会进入 UVLO?
此致、
Brigitte
尊敬的 Brigitte:
感谢您提供该工具、它会很有帮助。
我通过将 EN/UVLO 连接到 Vin 以使其保持在~3.6V 来尝试绕过 100Ω 电阻器和 MOSFET、但当我将 OE 位设置为 1 时、我得到的结果是寄存器值复位。
我还尝试将 Vin 增加到 5V、将 OE 位设为 1 时寄存器值将保持不变、但我无法获得正确的输出电压。
当所有寄存器都处于默认值时、我预期输出电压为 5V、但只得到 1.85V 输出电压。
连接到 Vout 的唯一负载是带有 82kΩ 电阻器的 SMD LED。
谢谢 Bryce。
我还尝试了从外部为 VCC 提供 5V 电压。
但我仍然无法获得正确的输出电压。
目前我有:
VIN = 5V
EN/UVLO = 5V
VCC = 5V
读出寄存器 后得到:
0x00:0xD2
0x01:0x00
0x02:0xE4
0x03:0x01
0x04:0x03
0x05:0xE7
0x06:0xAD
0x07:0x01
但 Vout 上的电压仅为~ 2.4V。
我似乎没有比这更高的、也无法使其 退出降压模式。