This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:将 TPS55288 上的 OE 位设置为 1 会导致寄存器复位

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574178/tps55288-setting-oe-bit-to-1-on-tps55288-is-causing-registers-to-reset

器件型号:TPS55288


工具/软件:

您好、  
我的电路采用 TPS55288、Vin 由~3.7V Lipo 电池供电。

EN/UVLO 通过晶体管高于 1.23V。
我可以在 75h 内通过 I2C 与 IC 进行通信。

但将 OE 位设置为 1 时、所有寄存器都会在 Vout 时复位、为~1.85V。
VCC 的测量值为~3.4-3.5V。
寄存器 07h 上未报告故障。 它的读数为 0x01。

下面附上了我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、

    您是否使用设计计算器 SLVRBF9 计算工具|德州仪器 TI.com 检查了您的设计

    器件似乎被复位、您打开输出时是否检查了输入电压? 器件是否可能会进入 UVLO?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    感谢您提供该工具、它会很有帮助。

    我通过将 EN/UVLO 连接到 Vin 以使其保持在~3.6V 来尝试绕过 100Ω 电阻器和 MOSFET、但当我将 OE 位设置为 1 时、我得到的结果是寄存器值复位。

    我还尝试将 Vin 增加到 5V、将 OE 位设为 1 时寄存器值将保持不变、但我无法获得正确的输出电压。
    当所有寄存器都处于默认值时、我预期输出电压为 5V、但只得到 1.85V 输出电压。  

    连接到 Vout 的唯一负载是带有 82kΩ 电阻器的 SMD LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    感谢您的反馈、我们将调查此问题并在下周回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce。

    我还尝试了从外部为 VCC 提供 5V 电压。  
    但我仍然无法获得正确的输出电压。


    目前我有:
    VIN = 5V
    EN/UVLO = 5V
    VCC = 5V


    读出寄存器 后得到:  
    0x00:0xD2
    0x01:0x00
    0x02:0xE4
    0x03:0x01
    0x04:0x03
    0x05:0xE7
    0x06:0xAD
    0x07:0x01

    但 Vout 上的电压仅为~ 2.4V。
    我似乎没有比这更高的、也无法使其 退出降压模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    如果选择 fsw=400kHz、则 L 需要至少为 4.7uH。 补偿值看起来不合理。 请 0Ω 首先使用 R34=C41=10nF、作为起点。

    写入 OE=1 以查看启动波形时、您能否测量 SW1、SW2、Vout、IL 波形?