This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882-Q1:输出电压为 3.3V 和 5V 时电感器过热

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559398/tps552882-q1-tps552882-q1-inductor-overheating-on-3-3v-and-5v-outputs

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882BQ24610

工具/软件:

我设计了一个使用四个 TPS552882 IC 生成 2V 至 12V、3.3V 和 5V 输出的电源电路。 但是、3.3V 和 5V 电源轨上的电感器会过热。 请建议可能的原因和解决方案来解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请显示原理图、并通过计算工具检查您的设计。  SLVRBF9 计算工具|德州仪器 TI.com 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有元件计算都是根据德州仪器 (TI) 支持提供的工具执行的、但 IC 和 MOSFET 仍然过热并会损坏。 请建议您采取进一步措施来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在此处分享原理图。 您能详细描述一下您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在未连接任何负载的情况下、MOSFET、IC 和电感器也会开始升温。 请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到您使用 50k fsw 电阻器、因此 fsw 为 400kHz。 那么电感器应至少为 4.7uH。 请参阅数据表中的以下部分。

    然后将补偿值更改为 Rcomp=33k、Ccomp=10nF、CHF=1nF 作为起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在不更改电感器的情况下、通过确定需要更换的元件及其新值来帮助我处理这三个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果选择 400kHz fsw、则电感器需要至少为 4.7uH。

    对于 12V 电路、将 C42=10nF、R25=33k、C3=1nF。 其他电路也发生同样的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。先生、我将在更换部件后分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的建议对电路进行了测试、并更换了部件。 当我用 UPS (BQ24610、3S) 为其供电时、工作正常。 但是、当我通过适配器提供 19V 电压时、电路会导致问题并且 MOSFET 会损坏。 建议我下一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    专家本周太糟糕了、请预计回复会延迟。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待郑诗鹏先生的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MOSFET 附近应该有一个 100nF 陶瓷电容器。 否则 MOSFET 上的尖峰较高、并可能损坏 30V MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢回复 高侧或低侧 MOSFET 以及需要放置哪些引脚的电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100nF 电容器应放置在高侧 FET 漏极和低侧 FET 源极之间、也就是 VIN 到 GND。 但它应尽可能靠近 MOSFET 放置。