主题中讨论的其他器件:TPS552882、 BQ24610
工具/软件:
我设计了一个使用四个 TPS552882 IC 生成 2V 至 12V、3.3V 和 5V 输出的电源电路。 但是、3.3V 和 5V 电源轨上的电感器会过热。 请建议可能的原因和解决方案来解决此问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我设计了一个使用四个 TPS552882 IC 生成 2V 至 12V、3.3V 和 5V 输出的电源电路。 但是、3.3V 和 5V 电源轨上的电感器会过热。 请建议可能的原因和解决方案来解决此问题
您好、
请显示原理图、并通过计算工具检查您的设计。 SLVRBF9 计算工具|德州仪器 TI.com 谢谢。