This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33606-Q1:输出电容器电压范围

Guru**** 2611875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576265/tpsm33606-q1-output-capacitor-voltage-range

器件型号:TPSM33606-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

TPSM33606S5QRDNRQ1 具有 22uF 16V 输出电容器。

当输出电压为 5V 时、是否可以使用 10V 电容器来代替 22uF 16V 和 1uF 16V 电容器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、可以使用额定电压为 10V 的电容器、通常建议使用额定电压至少是最大电压两倍的电容器。 在进行选择时、请务必注意电容器的电容降额。  

    此致、  

    Oscar Ambriz