This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:UC1846 设置反馈

Guru**** 2612625 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC1846-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573177/uc1846-uc1846-setting-feedback

部件号:UC1846


工具/软件:

您好、

我想设置 UC1846 的反馈、我从 TINA SPICE 模型中看到与 COMP 引脚连接、但我不理解如何设置相对于该引脚的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在 研究这个问题。 我们会尽快回复您。

    感谢您的理解。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试根据以下公式设置输出电压

    Vref = VOUT*(1+R1/R2)、其中 Vref =5.1V、R1 是 底部电阻、R2 是下图中的顶部电阻。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否可以共享此设备的 simetrix 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:  

    此器件没有可用的 Simetrix 型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好、最后一个问题。 有 pspice 或 tina 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以参阅 UC1846-SP 产品文件夹中提供的 TINA 模型:

    https://www.ti.com/product/UC1846-SP#design-development

    谢谢、

    John